MELVILLE, N.Y., 28 de marzo de 2023 – Leviton anunció hoy la presentación de su nuevo interruptor resistente al clima Decora, la última incorporación a la cartera de soluciones para el aire libre de la empresa y la línea emblemática de productos Decora. Este innovador producto está diseñado como una opción de interruptor de luz todo en uno para aplicaciones al aire libre que es estéticamente agradable y elimina la necesidad de una cubierta protectora.
“Nuestro interruptor resistente al clima Decora añade comodidad a la vida al aire libre al brindar una manera segura y de fácil acceso de encender y apagar las luces y las cargas de motor desde el exterior de un hogar”, dijo William Randall, director de manejo de productos de Leviton. “Es una expansión importante de la línea existente de soluciones para el aire libre de Leviton, que incluye receptáculos resistentes al clima, ICFT y productos cargadores USB”.
El nuevo interruptor resistente al clima cuenta con una construcción termoplástica estabilizada contra los rayos UV y protección adicional contra la corrosión para resistir los rigores de la exposición a los elementos. En una patente
elemento de diseño pendiente, la activación se logra con imanes para permitir que la subplaca/interruptor sea impermeable a la intrusión de agua.
El producto refleja el aspecto de los productos Decora para interiores y cuenta con un interruptor balancín para un funcionamiento suave. Las opciones de cableado lateral y posterior facilitan la instalación del producto. El interruptor resistente al clima Decora tiene clasificación NEMA 3R para cumplir con los requisitos de los códigos eléctricos exteriores.
Diseñado para usar en ubicaciones húmedas o mojadas, el interruptor resistente al clima Decora es ideal para cocinas y barras residenciales y comerciales al aire libre, iluminación, patios, áreas de piscinas y spas, cobertizos, gazebos, cabañas, ventiladores de techo y fuentes.
El interruptor resistente al clima Decora de Leviton está disponible en modelos unipolares y 3-Way de 15A A con opciones de color blanco y gris. Está respaldado por una garantía limitada de 2 años.
Para obtener más información acerca del interruptor resistente al clima Decora de Leviton, visite leviton.com/DecoraWRSwitch. Para obtener más información acerca de la línea completa de soluciones Decora de Leviton, visite: www.leviton.com/decora.
Acerca de Leviton Residencial
Los productos residenciales de Leviton son la marca preferida por constructores y contratistas eléctricos. Los centros de carga, controles de iluminación y productos de cableado ganadores de premios de Leviton ayudan a los profesionales de la industria eléctrica y a los dueños de casa a crear ambientes inteligentes y seguros que ahorran energía y brindan conveniencia y fiabilidad. Obtenga más información en www.leviton.com.
Acerca de Leviton
Cada día, Leviton diseña posibilidades que hacen del futuro una realidad, satisfaciendo las necesidades de los clientes residenciales, comerciales e industriales de hoy en todo el mundo. Desde electricidad hasta iluminación, redes de datos y manejo de energía, Leviton desarrolla soluciones inteligentes que ayudan a que la vida de sus clientes sea más fácil, más segura, más eficiente y más productiva. Impulsado por el compromiso hacia sus clientes, la inventiva de sus empleados y la seguridad y calidad de sus productos y soluciones, con Leviton, el FUTURO ESTÁ AQUÍ. Para obtener más información, visite http://www.leviton.com, www.facebook.com/leviton, www.twitter.com/leviton, o www.youtube.com/Levitonmfg.