MELVILLE, N.Y., 28 de agosto de 2023 – Leviton anunció hoy la introducción de su nueva línea de Interruptores cronómetros de cuenta regresiva Decora. La línea consta de once modelos en total, incluidos los modelos de 15A con la nueva manga Green Flex de la empresa para un cableado fácil a cables neutros o a tierra, y modelos de 20A que pueden usarse en aplicaciones unipolares, de múltiples vías o de múltiples cronómetros y admiten clasificaciones de carga más altas.
“Nuestros nuevos interruptores cronómetros de cuenta regresiva Decora añaden comodidad y seguridad a hogares y entornos comerciales pequeños al brindar un control programado confiable de la iluminación y las cargas de motor”, dijo Tom Babich, Gerente de Productos de Controles de Iluminación de Leviton. “Esta nueva línea de soluciones de cronómetro ofrece una actualización fácil a los interruptores tradicionales y ofrece una manera ideal de ayudar a manejar los costos de energía”.
Los nuevos modelos de 15A cuentan con el innovador cable de manga flexible verde de Leviton, que brinda la opción de conectarse a tierra en hogares sin un cable neutro; o extraer la manga verde y conectarlo al cable neutro, si está disponible. Además, los cables de línea y de carga son intercambiables para ayudar a reducir el cableado incorrecto durante el proceso de instalación, lo que hace que estos productos sean fáciles de usar. Los modelos de 15A están disponibles en seis opciones de configuración de tiempo, que incluyen configuraciones de 15, 30 y 60 minutos y 2, 4 y 12 horas.
Los nuevos modelos de cronómetro de cuenta regresiva de 20A de Leviton admiten cargas más grandes y son los únicos cronómetros de cuenta regresiva del mercado que pueden utilizarse para aplicaciones de tres y múltiples vías, así como para aplicaciones que utilizan múltiples cronómetros, donde pueden utilizarse dos cronómetros de 20A para controlar la misma carga. Estos modelos están disponibles en cinco opciones de configuración de tiempo: configuración de 30 y 60 minutos y de 2, 4 y 12 horas. Se necesita un cable neutro para la instalación.
Los modelos de 15A y 20A tienen una profundidad superficial de menos de 2,5 cm para facilitar la instalación, una interfaz de usuario intuitiva con botones grandes etiquetados y un interruptor de apagado separado. Están clasificados y son compatibles con cargas LED, así como cargas CFL, incandescentes, halógenas, de bajo voltaje magnético, fluorescentes y de motor.
Los interruptores cronómetros de cuenta regresiva Decora son ideales para iluminación de porche y jardín, luces interiores, extractores de baño, lámparas de calor, bombas de piscina, jacuzzis, saunas, ventiladores de ático, armarios pequeños, garajes, sótanos y mucho más.
Los interruptores cronómetros de cuenta regresiva Decora de Leviton combinan con la línea de productos Decora de Leviton y son compatibles con las placas de pared sin tornillos Decora y Decora Plus™. Los colores adicionales de las placas frontales están disponibles en blanco, marfil, almendra clara, gris, negro y marrón para complementar cualquier decoración sin tener que reemplazar el producto. Los interruptores cronómetros de cuenta regresiva Decora están respaldados por una garantía limitada de 5 años.
Para obtener más información acerca de los interruptores cronómetros de cuenta regresiva Decora de Leviton, visite www.leviton.com/timers. Para obtener más información acerca de la línea completa de soluciones Decora de Leviton, visite: www.leviton.com/decora.
Acerca de Leviton Residencial
Los productos residenciales de Leviton son la marca preferida por constructores y contratistas eléctricos. Los centros de carga, controles de iluminación y productos de cableado ganadores de premios de Leviton ayudan a los profesionales de la industria eléctrica y a los dueños de casa a crear ambientes inteligentes y seguros que ahorran energía y brindan conveniencia y fiabilidad. Obtenga más información en www.leviton.com.
Acerca de Leviton
Cada día, Leviton diseña posibilidades que hacen del futuro una realidad, satisfaciendo las necesidades de los clientes residenciales, comerciales e industriales de hoy en todo el mundo. Desde electricidad hasta iluminación, redes de datos y manejo de energía, Leviton desarrolla soluciones inteligentes que ayudan a que la vida de sus clientes sea más fácil, más segura, más eficiente y más productiva. Impulsado por el compromiso hacia sus clientes, la inventiva de sus empleados y la seguridad y calidad de sus productos y soluciones, con Leviton, el FUTURO ESTÁ AQUÍ. Para obtener más información, visite http://www.leviton.com, www.facebook.com/leviton, www.twitter.com/leviton, o www.youtube.com/Levitonmfg.