MELVILLE, N.Y., 9 de enero de 2023 – Leviton, proveedor líder en equipos de suministro para vehículos eléctricos (EVSE) residenciales y tecnología inalámbrica para el hogar inteligente, anunció hoy el lanzamiento de estaciones de carga de la serie EV con compatibilidad con la aplicación My Leviton, disponible en el Q1 de 2023. La nueva serie incluye estaciones de carga de nivel 2 de 32, 48 y 80 A que pueden alimentar cualquier vehículo eléctrico en América del Norte. Al integrarse fácilmente al ecosistema My Leviton, los usuarios pueden tomar el control de todo su hogar con una única aplicación, incluidos cargadores de vehículos eléctricos, iluminación y centros de carga.
“Estamos muy entusiasmados con este lanzamiento de EVSE. No solo amplía la cartera de dos de las marcas clave de Leviton, sino que también brinda a los propietarios de vehículos eléctricos residenciales una experiencia de hogar inteligente completamente nueva”, dijo Andrew Taddoni, Director de Desarrollo Comercial y Manejo de Productos de EVSE, Comercial e Industrial de Leviton.
Con la aplicación My Leviton, los usuarios pueden ver de forma remota el estado de la estación de carga y cuando está lista para cargarse, en una sesión de carga activa o cuando ha finalizado una sesión. Además, los usuarios pueden recibir notificaciones si se produce algún fallo durante una sesión de carga para garantizar un mejor rendimiento.
Además de ver la serie EV, la aplicación My Leviton permite controlar el Centro de carga inteligente de Leviton y el Decora Smart™ con wifi® líneas de productos, lo que permite a los usuarios realizar acciones como ver el consumo de energía del centro de carga en tiempo real y programar ambientes de iluminación.
Las estaciones de carga compatibles con My Leviton son solo la última incorporación a la cartera de la serie EV de Leviton, que se lanzó oficialmente en 2022. La serie se rediseñó para ofrecer un aspecto elegante, una nueva clasificación Energy Star y amperajes más altos para una carga más rápida del vehículo. Con una caja resistente al agua con clasificación NEMA tipo 3R , las estaciones pueden instalarse en un garaje o al aire libre de forma segura.
Además de la aplicación My Leviton, la serie EV puede integrarse fácilmente con otras soluciones de infraestructura eléctrica de Leviton, incluidos los productos de protección contra sobretensiones. En reconocimiento al cambiante mercado de los vehículos eléctricos y la cambiante línea de cargadores, Leviton amplió su exclusivo equipo de calidad y soporte de EVSE, ayudando a los clientes a comprender los requisitos de instalación, los códigos locales, las aplicaciones y los reembolsos e incentivos.
Para obtener más información sobre el equipo de suministro y asistencia para vehículos eléctricos de Leviton, visite www.leviton.com/evrgreen.
Más información acerca del ecosistema My Leviton
La aplicación My Leviton para productos iOS y Android es una descarga gratuita y está disponible en inglés, español y francés. Con los productos inteligentes My Leviton, las funciones incluyen monitorizar el uso de electricidad en interruptores de circuitos inteligentes por circuito ramal, configurar, administrar y personalizar configuraciones y programas de iluminación del hogar, conectarse con asistentes de voz y otros socios, entre ellos Amazon Alexa, Google Assistant y Nest, para crear un ecosistema de hogar inteligente, la última serie de vehículos eléctricos y mucho más. La aplicación My Leviton también permite a los usuarios incluir múltiples familiares y hogares en la misma cuenta, lo que brinda acceso de un solo punto a casas de vacaciones o edificios exteriores. Además, la asistencia al usuario está integrada directamente en la aplicación, lo que brinda acceso a recursos de solución de problemas. Obtenga más información en www.leviton.com/myleviton.
Acerca de la unidad de negocios comercial e industrial de Leviton
La completa línea de productos de cableado eléctrico de grado comercial e industrial les ofrece a los constructores, contratistas y especificadores soluciones diseñadas para resistir los entornos comerciales más adversos y las aplicaciones industriales más rigurosas. Leviton fabrica de todo, desde productos de cableado de grado comercial, industrial y hospitalario hasta productos de protección contra sobretensiones, equipos de suministro para vehículos eléctricos, soluciones de alimentación temporal, interruptores arrancadores de motor de alta resistencia, productos impermeables IEC y NEMA y mucho más. Obtenga más información en www.leviton.com/commercial.
Acerca de Leviton
Leviton es la opción inteligente, ya que ofrece la gama más completa de soluciones para satisfacer las necesidades de los clientes residenciales, comerciales e industriales de la actualidad en más de 90 países de todo el mundo. Desde interruptores y receptáculos simples hasta sistemas de redes y automatización del hogar inteligente, Leviton supera las necesidades del mercado al ofrecer productos innovadores para crear entornos inteligentes y sostenibles a través de productos de cableado eléctrico, soluciones de conectividad de redes y centros de datos, sistemas de manejo de energía de iluminación e iluminación LED y aplicaciones de seguridad y automatización. Para Leviton, es evidente que el FUTURO ESTÁ AQUÍ. Para obtener más información, visite leviton.com, facebook.com/leviton, twitter.com/leviton o youtube.com/leviton.