MELVILLE, N.Y., 1 de julio de 2021 – Leviton anunció hoy cuatro nuevos interruptores de circuitos con protección contra sobretensiones Type-1 para ayudar a los clientes actuales y nuevos del centro de carga de Leviton a brindar protección contra sobretensiones efectiva para todo su hogar con una solución enchufable simple. Estos nuevos interruptores están diseñados para cumplir con el artículo 230.67 del National Electrical Code® (NEC®) de 2020, que requiere que todos los servicios que suministran unidades de alojamiento cuenten con un producto de protección contra sobretensiones tipo 1 o tipo 2, como parte integral del equipo o ubicado inmediatamente adyacente.
“La protección contra sobretensiones es de vital importancia, y estos últimos productos integran esta tecnología directamente en cualquier panel del centro de carga de Leviton. Estos interruptores de protección contra sobretensiones fáciles de instalar se enchufan al igual que nuestros interruptores de circuitos inteligentes y estándar de Leviton, y proporcionan protección contra sobretensiones domésticas Type-1 en el panel”, dijo Justin Berghoff, Director Principal de Desarrollo Comercial y Manejo de Productos de Leviton.
Para cumplir con el artículo del NEC: Protección contra sobretensiones 230.67, el nuevo producto de protección contra sobretensiones Type-1 de Leviton está diseñado para una instalación rápida y fácil en el panel en el centro de carga de Leviton. Todos los interruptores de circuitos de protección contra sobretensiones cuentan con dos interruptores de circuitos estándar unipolares con manijas de operación separadas, para que no se pierda espacio dentro del panel. Una luz indicadora LED fácil de leer en cada producto de sobretensión muestra el estado de la protección.
“Con estos nuevos interruptores de circuitos de protección contra sobretensiones, Leviton continúa liderando la innovación en la categoría de centros de carga para el hogar”, agrega Berghoff. “Nuestro centro de carga ha revolucionado la instalación de interruptores de circuitos, ha superado los estándares de seguridad de UL, ha ofrecido un aspecto nuevo y elegante y ha proporcionado a los usuarios información crítica a través de diagnósticos LED intuitivos e interruptores de circuitos inteligentes opcionales”.
Disponibles en modelos de 15A y 20A, los clientes del centro de carga de Leviton pueden elegir entre interruptores de circuitos de protección contra sobretensiones en plataformas magnéticas térmicas o magnéticas. Si bien la magnetotérmica se utiliza para aplicaciones tradicionales en las que las temperaturas no fluctúan lejos del ambiente típico, la magnetohidráulica es mejor para entornos en los que las temperaturas extremas son comunes, lo que garantiza que los interruptores de circuitos funcionen según lo previsto con tecnología de disparo de precisión.
Los interruptores Type-1 disponibles incluyen:
- LSPD1: Producto de protección contra sobretensiones con dos interruptores de circuitos ramales magnéticos hidráulicos estándar 1-Pole 15A A
- LSPD1-T: Producto de protección contra sobretensiones con dos interruptores de circuitos ramales magnéticos térmicos estándar de 15A5 A 1-Pole
- LSPD2: Producto de protección contra sobretensiones con dos interruptores de circuitos ramales magnéticos hidráulicos estándar 1-Pole 20A A
- LSPD2-T: Producto de protección contra sobretensiones con dos interruptores de circuitos ramales magnéticos térmicos estándar de un 1-Pole20A A
Para obtener más información sobre el centro de carga de Leviton y los nuevos interruptores de circuitos con protección contra sobretensiones Type-1, visite www.leviton.com/loadcenter.
Acerca de Leviton Residencial
Los productos residenciales de Leviton son la marca preferida por constructores y contratistas eléctricos. Los galardonados centros de carga, controles de iluminación y productos de cableado de Leviton ayudan a los profesionales de la industria eléctrica y a los dueños de casa a crear entornos inteligentes y seguros que ahorran energía, brindan conveniencia y confiabilidad. Obtenga más información en www.leviton.com.
Acerca de Leviton
Cada día, Leviton diseña posibilidades que hacen del futuro una realidad, satisfaciendo las necesidades de los clientes residenciales, comerciales e industriales de hoy en todo el mundo. Desde electricidad hasta iluminación, redes de datos y manejo de energía, Leviton desarrolla soluciones inteligentes que ayudan a hacer la vida de sus clientes más fácil, segura, eficiente y productiva. Impulsado por el compromiso hacia sus clientes, la inventiva de sus empleados y la seguridad y calidad de sus productos y soluciones, con Leviton, el FUTURO ESTÁ AQUÍ. Para obtener más información, visite http://www.leviton.com, www.facebook.com/leviton, www.twitter.com/leviton, o www.youtube.com/Levitonmfg.