Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Leviton presenta el nuevo receptáculo resistente al clima Decora®

La última incorporación a la línea de soluciones resistentes al clima de Leviton.

MELVILLE, N.Y., 9 de septiembre de 2021 – Leviton anunció hoy su nuevo receptáculo resistente al clima Decora, ampliando su línea de productos resistentes al clima para incluir la marca característica de la empresa. El nuevo receptáculo está disponible en un modelo de 15A y es a prueba de manipulaciones para mayor seguridad infantil, lo que brinda protección contra lesiones con un mecanismo obturador incorporado que ayuda a evitar que se introduzcan objetos extraños en los tomacorrientes.

El receptáculo resistente al clima Decora de Leviton está diseñado para resistir la exposición a los elementos y cumple con los requisitos de la sección 406.8 del NEC® y las normas UL para ayudar a garantizar la seguridad y la protección al aire libre. El receptáculo está fabricado con materiales estabilizados contra los rayos UV y materiales resistentes a la corrosión que resisten los elementos difíciles del aire libre.

“El National Electrical Code® exige que todos los receptáculos residenciales instalados al aire libre sean resistentes al clima. Emparéjelo con un Cubierta para productos en uso e instalarlo en un circuito protegido ICFT para cumplir con los requisitos del Código, y hacer que el tiempo dedicado a trabajar al aire libre y disfrutar de actividades al aire libre sea más seguro para toda la familia”, dijo Melissa Cinelli, Gerente Principal de Productos de Leviton. “Instale receptáculos resistentes al clima en la parte delantera y trasera del hogar y en patios, terrazas y cerca de piscinas y jacuzzis”.

El receptáculo resistente al clima Decora de Leviton está disponible en blanco y está respaldado por una garantía limitada de dos años.

Para obtener más información acerca del receptáculo resistente al clima Decora de Leviton y la línea completa de soluciones confiables para el aire libre de la empresa, visite www.leviton.com.

Acerca de Leviton Residencial

Los productos residenciales de Leviton son la marca preferida por constructores y contratistas eléctricos. Los centros de carga, controles de iluminación y productos de cableado ganadores de premios de Leviton ayudan a los profesionales de la industria eléctrica y a los dueños de casa a crear ambientes inteligentes y seguros que ahorran energía y brindan conveniencia y fiabilidad. Obtenga más información en www.leviton.com.

Acerca de Leviton

Cada día, Leviton diseña posibilidades que hacen del futuro una realidad, satisfaciendo las necesidades de los clientes residenciales, comerciales e industriales de hoy en todo el mundo. Desde electricidad hasta iluminación, redes de datos y manejo de energía, Leviton desarrolla soluciones inteligentes que ayudan a que la vida de sus clientes sea más fácil, más segura, más eficiente y más productiva. Impulsado por el compromiso hacia sus clientes, la inventiva de sus empleados y la seguridad y calidad de sus productos y soluciones, con Leviton, el FUTURO ESTÁ AQUÍ. Para obtener más información, visite http://www.leviton.comwww.facebook.com/levitonwww.twitter.com/leviton, o www.youtube.com/Levitonmfg.