Cargando...

El auge de los vehículos eléctricos

Exploramos el posible futuro de la industria automotriz

No cabe duda de que los vehículos eléctricos son el futuro de la industria automotriz. En un contexto en el que los consumidores y los gobiernos se preocupan cada vez más por su huella ambiental, la demanda de vehículos eléctricos seguirá aumentando. Además de los intereses medioambientales, la demanda se ve impulsada por los incentivos gubernamentales y la innovación en la fabricación.

Vehículos eléctricos: ¿qué tan limpios están?

Dado que las inquietudes medioambientales son la prioridad de la demanda, algunos pueden preguntar: ¿cuán limpios están los vehículos eléctricos? Ya sea un modelo híbrido (HEV), conectable (PHEV) o completamente eléctrico (EV), los vehículos eléctricos producen menos emisiones que los vehículos convencionales a gasolina, lo que contribuye al cambio climático. Estas emisiones se dividen en dos categorías: emisiones directas y emisiones del ciclo de vida.

Las emisiones directas son aquellas emitidas a través del tubo de escape del automóvil, incluidos los gases de efecto invernadero (GEI) y otros contaminantes peligrosos. Las emisiones del ciclo de vida son las emitidas por el ciclo de vida del producto, incluida la producción, distribución y reciclado/eliminación de combustible. Al igual que las emisiones directas, las emisiones del ciclo de vida son dañinas para la salud humana. Según el Departamento de Energía de los EE. UU., los PHEV y EV emiten cero emisiones directas cuando funcionan únicamente con electricidad.1 Sin embargo, los PHEV pueden emitir emisiones directas cuando funcionan con gasolina. Todos los vehículos producen emisiones considerables del ciclo de vida; sin embargo, los vehículos eléctricos producen menos. La cantidad exacta varía según varios factores, incluidos los modelos de automóviles y su ubicación geográfica.

Para medir el impacto en el medioambiente, podemos analizar los equivalentes de dióxido de carbono (CO2e), la unidad estándar para medir todas las emisiones de un vehículo. Cuanto más alto es el CO2e, más contaminación por calentamiento mundial produce. Según la Oficina de Eficiencia Energética y Energías Renovables (EERE) de los EE. UU., el automóvil promedio alimentado con gasolina en los EE. UU. emite 4000 kg de CO2e anualmente, en comparación con el vehículo promedio completamente eléctrico, que emite solo 800 kg de CO2e anualmente, una cantidad significativa menos.1

Si bien parece bastante evidente que los vehículos eléctricos son mejores para el medio ambiente, hay algunos grupos que cuestionan la legitimidad de esta creencia y defienden que el CO2 emitido en la producción de electricidad y su fabricación supera los beneficios reales. Los científicos han demostrado lo contrario. Según un estudio de 2020 realizado por científicos de las universidades de Exeter, Nijmegen y Cambridge publicado en la revista Naturaleza y sostenibilidad, los vehículos eléctricos y las bombas de calor generan menos CO2 que los coches o calderas alimentados con combustibles fósiles en el 95% del mundo.2

Además de los beneficios actuales de los vehículos eléctricos, este estudio demostró que los vehículos eléctricos se vuelven más ecológicos a lo largo de su vida útil, ya que las redes eléctricas continúan haciendo un uso cada vez menos intensivo de carbono. En línea con las tendencias de la industria, el estudio proyecta que para el año 2050, todos los demás coches de las calles serán eléctricos. Si esto fuera verdad, las emisiones mundiales de CO2 se reducirían en hasta 1,5 gigatones por año. Para poner este número en perspectiva, eso es equivalente a las emisiones totales actuales de CO2 de Rusia.

Hay muchas herramientas en línea para ayudarlo a determinar cuánta huella de carbono está reduciendo al conducir un vehículo eléctrico, incluida la herramienta antes mencionada con la Oficina de Eficiencia Energética y Energías Renovables de los EE. UU.

Incentivos e innovación del gobierno

Además de los intereses medioambientales, la demanda de vehículos eléctricos se ve impulsada por incentivos gubernamentales e innovación en la fabricación.

El gobierno juega un papel fundamental en la adopción de vehículos eléctricos, proporcionando créditos fiscales, subsidios, reembolsos y otros incentivos financieros para comprar o fabricar equipos de carga de vehículos eléctricos. Esto se suma a los fondos asignados por la Ley de Inversión y Empleo en Infraestructura. Las motivaciones financieras son un factor, pero los consumidores también se benefician de otros beneficios locales, entre ellos, el uso de carriles HOV y el estacionamiento designado. En algunos estados de los EE. UU., los códigos de construcción listos para vehículos eléctricos exigen o animan a implementar infraestructuras de construcción listas para vehículos eléctricos para facilitar las estaciones de carga y beneficiar tanto a los propietarios como a los consumidores a largo plazo. En estados como California, los códigos de construcción exigen la instalación de cableado eléctrico para cargadores de vehículos eléctricos, tanto en entornos comerciales como residenciales.

La innovación también juega un papel fundamental en la adopción de vehículos eléctricos. A medida que la tecnología continúa evolucionando, los fabricantes mejoran significativamente la vida útil de la batería y, al mismo tiempo, reducen el costo, lo que mejora la calidad y el costo de los vehículos eléctricos para el consumidor. Los fabricantes de automóviles continúan impulsando la innovación, a medida que la cantidad de empresas que ofrecen vehículos eléctricos continúa creciendo. Para 2040, se prevé que se vendan más de 60 millones de vehículos eléctricos. La disponibilidad de estaciones de carga públicas también está creciendo. Este aumento en la disponibilidad impulsa la aceptación del usuario y el atractivo de los vehículos eléctricos, ya que los conductores se sienten más cómodos en su capacidad de cargar y pasar de un lugar a otro de manera eficiente.


1 Centro de datos de combustibles alternativos. Emisiones de vehículos eléctricos híbridos y conectables. (2023). https://afdc.energy.gov/vehicles/electric_emissions.html.
2 Knobloch, F., Hanssen, S., Lam, A. et al. Reducciones de emisiones netas de automóviles eléctricos y bombas de calor en 59 regiones del mundo a lo largo del tiempo. Nat Sustain 3, 437–447 (2020). https://doi.org/10.1038/s41893-020-0488-7.

La solución completa para la carga de vehículos eléctricos

Carga de vehículos eléctricos en la que puede confiar

Hombre cargando un vehículo eléctrico en una entrada para autos

Recursos

¿Cómo podemos ayudarle?

Hable con uno de nuestros especialistas en carga de vehículos eléctricos.