Cargando...

Artículo: EV-Pro - Historia de éxito de Custom Electric

Instalador certificado EV-Pro - Servicio eléctrico personalizado

Servicio eléctrico personalizado - Burbank, IL

El miembro de EV-Pro de Leviton, Custom Electrical Service, instaló recientemente diez estaciones de carga de EV de montaje doble. El programa EV-Pro de Leviton hace que sea más fácil que nunca convertirse en instalador de vehículos eléctricos con licencia, lo que respalda el compromiso de Leviton con los contratistas y la misión de crear un mundo más sostenible.

Custom Electrical Service es un contratista eléctrico familiar especializado en aplicaciones comerciales e industriales, que incluyen alarmas de alto voltaje, datos e incendios. Al ser una empresa de confianza desde hace años, se enorgullecen de brindar a los clientes el servicio más seguro y confiable del área. Esto es lo que hizo que recurrieran al programa EV-Pro de Leviton cuando aumentó la demanda de soluciones de carga de vehículos eléctricos, lo que les permitió convertirse en los instaladores certificados de vehículos eléctricos mejor equipados.

A través del curso EV-Pro de Leviton, los instaladores del servicio eléctrico personalizado recibieron formación sobre todo lo que necesitan saber relacionado con la carga de vehículos eléctricos, con cursos que llevaron a los instaladores desde la evaluación del sitio hasta el encendido y la localización. A través de la formación sobre EV-Pro, los electricistas del equipo aprendieron códigos NEC importantes para equipos de suministro de vehículos eléctricos, cómo realizar correctamente una evaluación del sitio y las formas más confiables de probar y solucionar problemas de cargadores de vehículos eléctricos. Los participantes de la formación obtuvieron toda la información necesaria para instalar estaciones de carga de vehículos eléctricos de manera eficiente y precisa, y en última instancia se convirtieron en su propio EV-Pro.

Custom Electrical Service instaló recientemente diez estaciones de carga de vehículos eléctricos de Leviton en una ubicación comercial en Woodridge, Illinois. Después de recibir una consulta de un cliente, inmediatamente recurrieron a la marca que conoce y en la que confía, Leviton. Con la ayuda de Ryan Sypniewski, especialista en ventas técnicas y construcción de Leviton, pudieron inscribirse en nuestro programa EV-Pro. Pudieron instalar cargadores de Leviton con facilidad gracias a nuestro cable de entrada premontado y al hardware de montaje incluido. Debido a que la ubicación tenía espacios de estacionamiento lado a lado, esta instalación requería cinco pedestales de montaje doble con manejo de cordones retráctiles. Con manejo de cordones y pedestales de montaje doble, la ubicación tiene la instalación más eficiente.

Otra característica clave de esta instalación fue la capacidad de conectar estos cargadores a un lector RFID. El servicio eléctrico personalizado simplemente montó los lectores de tarjetas en el lateral de los pedestales e instaló un gabinete de control de relés. Esto le brinda al cliente la capacidad de controlar quién y cuándo las personas usan estos cargadores. No solo protege quién tiene acceso a estos cargadores, sino que también puede monitorizar el uso.

En general, esta es solo una de las muchas historias de éxito del programa EV-Pro de Leviton. Con la capacitación adecuada, cualquiera puede convertirse en instalador certificado. Custom Electrical Service es un socio valioso de Leviton, ya que continúa impulsando el avance de los cargadores de vehículos eléctricos en todo el país. Son las asociaciones sólidas y los clientes satisfechos como este los que harán que el mundo sea más sostenible, un cargador a la vez.

Más información acerca del programa de certificación de contratistas EV-Pro de Leviton:

No es ningún secreto que los vehículos eléctricos son el futuro del transporte. Una combinación de descuentos e incentivos gubernamentales, un aumento de las inquietudes medioambientales y el aumento de la accesibilidad de los vehículos eléctricos significa que la demanda de instalaciones de estaciones continuará creciendo. Con la innovación constante que se encuentra en este campo, es importante mantenerse actualizado con la información más reciente. El objetivo de Leviton ha sido mantener el compromiso de educar/ayudar a los contratistas eléctricos de todo el país. Con el crecimiento de los cargadores en todos los aspectos de la vida, desde edificios comerciales hasta hogares residenciales, la necesidad de instaladores certificados nunca ha sido tan grande.

La instalación de equipos de carga de vehículos eléctricos no es lo mismo que el trabajo eléctrico típico. Existen requisitos específicos del National Electrical Code (NEC) con respecto a la instalación de un cargador de vehículos eléctricos que un instalador debe conocer. La sección de carga de vehículos eléctricos del código NEC abarca cuestiones como regulaciones de cableado, requisitos de ventilación y requisitos de cordones para sistemas de carga de vehículos eléctricos. Si no comprende los cambios en los requisitos del código, puede haber peligros en el futuro. Incluso los electricistas más experimentados pueden no estar al tanto de los requisitos técnicos, del código o eléctricos asociados con los cargadores de vehículos eléctricos. Por lo tanto, es necesario contar con instaladores certificados.

Es por eso que Leviton creó el programa EV-Pro para educar y mantener el compromiso de ayudar a los contratistas de todo el país.

Estacionamiento con diez cargadores EV serie EV de Leviton instalados

¿Está interesado en unirse al programa de certificación de contratistas EV-Pro?

¿Necesita encontrar un instalador de vehículos eléctricos certificado en su área?

La solución completa para la carga de vehículos eléctricos

Carga de vehículos eléctricos en la que puede confiar

Hombre cargando un vehículo eléctrico en una entrada para autos

Recursos

¿Cómo podemos ayudarle?

Hable con uno de nuestros especialistas en carga de vehículos eléctricos.